This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27427: 大容量电池且低放电电流的参数配置

Part Number: BQ27427
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z620, BQ27Z746, BQ27Z558, BQ27Z561-R2

您好,我在用bqstudio进行参数配置的时候遇到了个问题:我之前一直用的是200mAh的锂电池,后面要换用18000mAh的标称3.7V锂电池组,容量超了上限,需要进行缩放,但由于pcb上的放电电流只有15mA左右,放电电流阈值想设置为12mA,当容量缩放至6000mAh,放电阈值缩放至4mA时,Dsg Current Threshold仍需要设为15000,会超过其2000的上限,如果要保持该值在2000以内,又会导致容量和电流的缩放比例不一致,请问这种情况应该怎么办呀
另外,还想请教一个问题,在id匹配和充放电周期学习完成后,pcb重新上电开机时,还需要再进行电量计的初始化和参数配置吗,如果此时再在stm32程序中配置或者修改参数,之前的周期学习会不会失效呀

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 为了使当前缩放正常工作,缩放的参数必须都具有相同的缩放常数,否则缩放将导致与预期不一致的操作。
    此外,您不需要在每次仪表重新通电时重新执行学习周期。不过,这是一个ROM仪表,因此每次仪表重新通电时,内存都会恢复到默认状态,您的主机需要将金色图像重新编程到仪表上。需要注意的是,当您将金色图像重新编程到仪表上时,这将是全新电池组的配置,而不是旧电池组。建议您让主机定期保存状态参数和Ra表(学习参数),以便在POR发生后将金色图像编程到仪表上后,可以将这些参数重新编程到仪表中。

  • 好的,谢谢您,也就是说对于第一个问题,我只能重新选个参数范围合适的电量计型号了是吗

  • 我建议您在ti.com上查看我们的电池电量表目录。一些选项可能是BQ27Z561-R2、BQ27Z558、BQ27Z746或BQ28Z620。