Part Number: BQ40Z50-R2
你好:
我想知道FCC和Design Capacity有什么关系?FCC更新会参考Design Capacity的设定值吗?如果我把Design Capacity从6300mAh改为6930mAh,那么用相同充放电步骤老化电池包后,FCC会有怎样的变化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ40Z50-R2
你好:
我想知道FCC和Design Capacity有什么关系?FCC更新会参考Design Capacity的设定值吗?如果我把Design Capacity从6300mAh改为6930mAh,那么用相同充放电步骤老化电池包后,FCC会有怎样的变化?
您好
FCC由电池物理状态决定,修改Design Capacity无法提升老化后的真实FCC值。
修改会导致:
健康度(Health%)显示失真(虚低)
续航预估混乱
FCC更新基于实际电流测量,Design Capacity仅作健康度计算和诊断参考。
强烈建议不要修改,正确处理方式是:
监控真实健康度(通过正规诊断工具)
接受锂电池老化的自然规律
当Health%低于80%时更换电池
追求更高续航应通过优化使用习惯(避免高温/过放)或更换新电池实现,参数篡改本质是掩耳盗铃且危险的行为。