This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z80: 电池化学ID自行测试匹配

Part Number: BQ40Z80


按照手册中电池化学ID匹配进行数据采集并上传测试数据后。得到报告下图所示:

Chem ID 7549、79637671满足第一考量点,DOD error小于3%

使用最新的化学ID库查看是否满足第二个考量点。

测试的电芯标称容量:5000mah,标称电压:3.6V,充电截至电压:4.2V,放电截至电压:2.5V。

在最新的化学ID库中只找到ID 7963、7549但都不满足第二考量点。未能在库中找到ID 7671。

问题1:测试电池电压体系是否一定要与推荐ID的电压体系一致?如果不一致是不是就不能使用了。

问题2:在推荐的ID(如:7671)为何在最新的库中搜索不到, 还能使用嘛,如何查看它是否与测试电池电压体系是否一致。

希望得到相关回复,谢谢