目标应用是给电池充电,但是充电的各个参数都是可以随时通过软件修改的,需要具有恒压和恒流模式。
要求比较特殊,因为需要很高的精度,需要1%以内最好0.5%精度的电压电流输出。
输出电压和电流没有限制,因为产品的范围比较宽泛,电压电流的要求也是比较多,主要是集中在2-5V,0-12V,0-50V,电流几个安培到几百安培。
谢谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目标应用是给电池充电,但是充电的各个参数都是可以随时通过软件修改的,需要具有恒压和恒流模式。
要求比较特殊,因为需要很高的精度,需要1%以内最好0.5%精度的电压电流输出。
输出电压和电流没有限制,因为产品的范围比较宽泛,电压电流的要求也是比较多,主要是集中在2-5V,0-12V,0-50V,电流几个安培到几百安培。
谢谢各位!
请问:如果设计一个输入为120VDC,输出为0-108VDC,0-50A的电源,要实现至少0.3%F.S的电压电流精度。
这种情况下要在哪里寻找设计参考?
在这种情况下一般会使用多高的PWM频率,ADC需要多高的分辨率及速度,纯数字调节的话一般是需要多高的调节频率呢?
之前做的都是线性电源,我们也是刚开始准备尝试一下开关电源,所以可能问的比较多,谢谢!
你好,这个问题我找了相关的芯片,基本上都是精度或者调节的步进达不到要求,恐怕只能是使用相对分立一点的模拟方案或者C2000系列的纯数字方案了。
你好,
模拟芯片很难实现在线调整啊,你可以考虑C2000方法,实时控制性很好,用起来也比较简单,也有例程。