This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
根据您的描述没有针对性的方案
以下是相关应用,请您参考
https://www.ti.com.cn/solution/cn/drone-uav-accessories?variantid=19479&subsystemid=19517
www.ti.com.cn/.../battery-backup-unit-bbu
感谢,但是上述链接似乎没有想要的答案;主要需要一个大功率的DCDC,希望可以推荐合适的架构和方案
如之前的说明,没有针对性的方案可以分享,如果以上参考应用没有合适的,给您推荐以下电源设计辅助工具,您将参数输入,它基于TI的资料给您推荐相关参考设计。
www.ti.com.cn/.../WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
Daniel ,你好,webench也曾尝试过,webench给出的方案是基于UCC29500的LLC架构的方案,但是该方案目前在webench上最大支持的电流为180A,还是无法满足实际工况,webench上最大输出电流限制为180A;从DCDC的角度上来看,针对这个低倍率升压(55升高到70V)大电流(200A)工况,LLC,交错均流,四开关Buck-boost,双有源桥等架构,哪个比较适合。
如果官方电源辅助设计工具没有推荐符合您参数需求的参考设计,那么官方没有针对性的设计支持。关于您的设计需求针对于您的想法,可以通过仿真软件来验证您的想法,但是目前没有相关参考设计推荐。