当U1001负载出现电流突变时,U1004的输出会出现异常,请问这是什么原因,尝试过降限流取消,仍无法解决问题
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
我需要更多信息。你是否有波形?
U1001的波形图如下所示,U1004波形无异常,但是如果将U1004输入输出短接,U1001就不会出现该问题,U1001的限流已经disable(IMON短接GND),U1004的负载不足100mA.
此信息不是很有用。 我仍然不完全了解系统和他们所面临的问题。
从波形中可以看出、Vout 为12V (预期)、但 PG 会变为低电平和高电平、这很可能表示反向电流阻断。
现在、这个应用没有公共输出、而是公共输入、因此此处触发 RCB 的最可能原因是输入电源电压下降。
具有 Vin、Vout、PG 和数学函数(Vout - Vin)的波形会有所帮助。
U1001后面的设备功耗突然增加后,出现此问题,此时我们尝试将CM1000的PIN1和PIN4、PIN2和PIN3用导线短接,此问题解决,但是不太明白为什么会有这个问题,CM1000是个共模电感。
请问针对我做的实验,能否帮忙分析一下问题所在?
对延迟深表歉意。 我卡在其他几项测试中、因此出现了延迟。 我会在下周回复您。
您似乎已经在英文论坛发帖了,请关注您英文论坛的帖子后续回复,e2e.ti.com/.../lm7310-lm73100rpwr,此贴关闭。
原因如下:每当负载连接到U001时,就会有巨大的电流流过U001。由于电流和CM1000电感的突然变化,U001的输入电压会下降,但U004电容的输出会保留一些电荷,从而导致反向电流。