Dear
我正在用BQ25751设计一个30V电源输入给24V/4Ah 铅酸电池充电,最大充电电流是1A.
我看规格书中推荐的电感值范围是2.2uF~15uF, DRC是1.75~60mohm, 请问这个值是必须遵循的吗?
还是可以按照实际buck电路进行电感选型?
请帮忙解答一下,谢谢!
是的,电感必须在此范围内才能进行BQ25751的DCR检测。如果不在此范围内,将会影响充电功能。
你也可以看看下方链接提到的设计工具。
e2e.ti.com/.../bq25751-do-you-have-any-parts-calculation-tool-for-peripheral-parts-of-bq25751