您好!我正设计一个电路需要使用UCC5350M驱动一对SiC MOSFET,设计草图如图,请问该设计会不会影响米勒钳位功能正常使用,谢谢您!
您好,
在多个栅极之间使用同一钳位引脚的主要问题是、它可能会无意中使两个栅极短接在一起。 这可能会在导通和关断期间导致栅极之间出现互斥振荡、从而导致预期的 Id 和开关损耗更高。 在您的设计中、我看到栅极之间仍然存在串联电阻、这将有助于避免栅极到栅极谐振。 但是、它确实会增加从每个栅极到米勒钳位的电阻。
下面是我优选的此问题解决方案:对每个 FET 使用关断缓冲器
这可确保每个 FET 具有紧密的 V_GS 关断环路、该环路将以低阻抗分流米勒注入。 它假设增加的关断速度不会显著增加振铃、这在降压转换器半桥配置中通常是如此。
只要米勒注入足够小、电路就能正常工作。 如果您使用的 Rdson 极低且 Crss 与 Cgs 之比很高的 Si FET、则只需要使用我的电路。 SiC FET 和认证 IGBT 具有更小的米勒注入以及更低的跨导、这是栅极间振荡的问题。
您好,
1.在我的电路中、CLAMP 引脚将未使用且未连接;仅使用 OUT 引脚。 如果您愿意、可以仅将 CLAMP 连接到其中一个 MOSFET 栅极、但目标是通过 CLAMP 连接并联 MOSFET 的栅极之间发生栅极到栅极短路。
2.以下是 PNP 关断缓冲器的源极材料:www.ti.com/.../slua618 (图13)它没有专门将此电路称为米勒钳位替代产品、但它确实讨论了它对下拉 ROL 的影响以及 dV/dt 和通过 Crss 注入电荷的影响。