Other Parts Discussed in Thread: LM25148
主要技术参数:
输入电压:22V~50V
输出电压:15V
输出电流:3.3A
开关频率:290kHz
输出电流采样:电感DCR电流检测
技术问题:
1、电源带载输出电压下降?
2、负载电流>0.7A左右时,输出纹波电压变大(正常时80mV,异常几百毫伏到2V)?
故障描述:
1、空载输出14.91V,加负载电流至0.7A左右,输出电压降低至13.8V左右,继续增加电流到1.2A左右输出电压下降11V左右,随负载的继续增加,电压持续下跌,无法正常带载的现象是什么问题?
2、根据您的建议更改电容和电阻值后测试,空载纹波300mV以上,正常只有50~80mV左右;增加输出负载输出电压依然下跌;
3、输出电流采样改为电阻采样,带载输出电压13.8V,输出电流可以到4A,分析可能是电流采样线受干扰引起,将采样线切断,改用双绞线取代原布线,测试带载能力变得更糟,一段时间后芯片损坏;可能是电流反馈引起,更换电源并将反馈线去掉后带载测试,芯片再次损坏。

4、为了进一步排除问题,LM5148是否可以屏蔽掉电流采样,进行带载测试?
5、LM5148如何进行电压开环带载测试?
请予以支持和指导,谢谢!7571.DPS5024-015-NISO原理图.pdf1205.DPS5024-015-NISO电路板.pdf3362.LM5148_LM25148_quickstart_calculator_A4.zip