TPS25921A: TPS25921ADR

Part Number: TPS25921A

The chip is powered by 12V and the chip is enabled. The faulty IC does not have a 12V output voltage, while the normal IC can output 12V. As shown in the marked position with the red arrow, there is no voltage output. Could the experts please help analyze what the reason is?

  • 如果现象是跟随芯片的而且只是个别现象,那么考虑是芯片本身的问题。

    如果您在TI官网购买的芯片,可以通过一下途径做失效分析。

    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。

    如果不是官方途径购买的芯片,建议在官网购买再试一下。