Other Parts Discussed in Thread: LM25145
在LM25145使用中,LO引脚输出无信号,HO引脚输出信号异常,更换新的LM25145电源芯片后电路正常,想定位LM25145损坏的原因。
一、设计需求:VIN=28V VOUT=5V FSW=330KHZ
二、测试情况:
1.在制作PCBA时LM25145的13引脚LO连接的mos管没有焊接,PCBA上电测试后发现异常。
2.补焊LO连接的mos管再次测试后发现5V输出仍不对,测试25145引脚的对地阻抗,发现LO引脚的对地阻抗异常。
3.使用示波器测试LO引脚和HO引脚的波形发现均异常。
LO引脚无明显波形输出,如下所示。

HO引脚的波形输出异常,如下所示。

4.重新更换LM25145芯片后,测试正常,初步判断之前的测试结果异常是因为LM25145内部损坏。
三、提问的问题
我们想定位LM25145芯片损坏的原因,是因为LO引脚的MOS管没有焊接,导致上电后算坏电源芯片吗?感觉有点浅显,请问能帮我们深入分析一下吗?