UCC14140-Q1: UCC14140-Q1 汽车类隔离式直流/直流模块

Part Number: UCC14140-Q1

现在可以确定的是:ENA 是 > 2.1V;FBVDD 分压比是 7.8:1,FBVDD_TOP为78KΩ,FBVDD_BOT为10KΩ;FBVEE 分压比是 0.6:1,FBVEE_TOP为12KΩ,FBVEE_BOT为20KΩ;RLIM 已接电阻到 COM,RLIM 1电阻为16KΩ,RLIM2电阻为320Ω;VDD-VEE 未短路;VIN接入12V,现在想要VDD输出+18V,VEE输出-4V,但是现在VDD和VEE无输出。另外,我们也试过将RLIM 1电阻改为2KΩ的情况,UCC14140-Q1的VDD和VEE引脚依旧无电压输出(0V)。器件手册配置电路图和我们绘制的原理图如下。希望能得到一些指导,非常感谢!

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 好嘞,感谢!

  • 您好,

          请确认R115 R113两端的电压是2.5V吗?PG脚是0V吗? 

           测试一下VCC_12V稳定后,再手动给ENA高电平的输出情况。

  • R115 和R113两端的电压均为0V,另外,PG脚给3.3V上拉时,一直是高电平(3.3V),未提供3.3V电源,PG引脚一直是低电平(0V);VCC_12V稳定后,手动给ENA高电平(3.3V),R115 和R113两端的电压也均为0V,VDD和VEE无电压输出(0V)。我们仔细阅读器件手册,发现手册上说VIN引脚对GNDP引脚间应加入20µF+0.1µF电容,即20µF并联0.1µF,目前的原理图上加入的电容为22µF;VDD引脚对VEE引脚应加入10µF + 0.1µF电容,即10µF并联0.1µF,目前的原理图上加入的电容为10µF;我们想知道,这两处的电容未按器件手册的要求来设置,会导致VDD和VEE无电压输出吗?非常感谢您给的指导建议,期待您的再次解答!