如上图原理所示意,我希望通过调节PWM占空比来调节LM706A0输出电压。有两个问题如下:
1、是否可以这么使用?
2、这样使用有没有什么隐患和对器件造成损坏?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
感谢您的提问!
请填写以下快速入门计算器并发送以供审核。
LM70XX0_quickstart_calculator_A1 (2).xlsm
LM70XX0_quickstart_calculator_A1 (2).rar
V_IN=24V,PWM_VDD可调占空比,高电平2.5V,请问这样使用有无问题