BQ27Z746充放电过程中,4秒记录一次Log,几十分钟到几个小时之间,会随机出现No acknowledge from device。
出现No acknowledge的时候,这笔数据就有部分缺失,这个是什么原因。这是正常的么。
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
你好,有回复了么
你好,有回复了么。
另外这通讯波形正常么,如果正常为什么会出现下图箭头位置的波形。使用EV2400通讯的波形。
这意味着主机在尝试读取数据内存时收到了NACK。请确保通信连接稳定。
线路连接是稳定的。一、那这偶尔NACK是正常的么。二、我回复的波形是正常的么。
这是使用EVM吗?你看到这个有多少个单位?
使用电池。不是EVM
Can you try to reproduce using the EVM?
我这边没有EVM,测试不了。