Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
TPS65251连续运行大约9个小时后,EVM_3V3的电压被拉到了3.1V并且一直处于波动状态。实际需要的电流只有830mA, 不存在过载,电路设计图见附件,及每路的波形见附件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
TPS65251连续运行大约9个小时后,EVM_3V3的电压被拉到了3.1V并且一直处于波动状态。实际需要的电流只有830mA, 不存在过载,电路设计图见附件,及每路的波形见附件。
你的电路参数主体部分和EVM是一样的。
但是看你的波形图,最有可能就是环路控制部分出了问题(大小波),因此,建议你把电感后端那个磁珠去掉,看看有无改善。对于3,。3V,就是那个L19.如果还不行,在去掉磁珠的同时,可以尝试去掉后端一个输出电容,只保留一个22uF陶瓷。这是EVM的设置。
如果上面两个办法都没有改善,就考虑以下两种情况:
1, 电感带载时间较长,发热,导致参数漂移的厉害,换一个好点的电感看看。
2, 考虑PCB布板问题。
芯片下面的散热盘有没有跟PCB板焊接好以及接地?如果有虚焊,时间较长情况,可能会出现你所说现象。