LMG3100R017: 如何只用做单独的高侧开关

Part Number: LMG3100R017


尊敬的工程师您好!

我想请问如果将LMG3100R017用作独立的高侧开关该如何去连接引脚,这是我目前的连接方式,但并没有信心保证是正确的,请无视我的C121电容,因为那仅代表我下侧的电路。

1、PWM信号是输入到LI引脚还是HI引脚?如果连接其中之一的引脚,那么另一个引脚是做接地处理吗?

2、HB、HS引脚之间是否还需要自举电容呢?若不需要,两支引脚该如何连接,或是直接悬空?

3、HO引脚是否是悬空?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 是的,LMG3100可用作高压侧开关。 

    1、PWM信号是输入到LI引脚还是HI引脚?如果连接其中之一的引脚,那么另一个引脚是做接地处理吗?

    是的,您可以只使用LI引脚(需要使用数字隔离器),并让HI浮动。 

    2、HB、HS引脚之间是否还需要自举电容呢?若不需要,两支引脚该如何连接,或是直接悬空?

    您需要一个隔离偏置电源来为高压侧开关提供Vcc电压。 参照AGND,此电压将为(+5V)。 Hb,HS应保持浮动。 

    3、HO引脚是否是悬空?

    是的,你可以让它浮动。

    您需要使用AGND引脚作为信号轨迹的信号GND。 在布局中,使用此AGND平面作为信号轨迹的屏蔽平面。 这对于良好的信号完整性非常重要。