This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

锂电池多串与多并的区别



请教,多节电芯的串联与并联需要注意什么,它们有什么区别,对容量.内阻.电压有没有要求?

  •  希望电芯的一致性越高越好,如果电芯本身的品质等级不是特别高,在进行组装前要进行sorting ,通过观察静态时的电压差进行分级。

    特别是串联的电芯,如果容量误差比较大,后面需要比较长时间的cell balance。

    简单来说,对于传统的充电模式,串联影响充电CV电压设定,并联影响充电CC电流设定。

  • 要做一个好的电池组肯定是有很多的要求的,首先是并联电池,内阻尽量一样不要偏差太大,最好的同型号的电池,不要混着用,电压上面同型号的就没问题,不用型号电压要一致,容量也是样。串联就简单了把并联好的电池串起来就行,最后就是要加保护电路,比如:充放电保护、温度、过压保护、欠压保护、电池均衡等,

    本人之前也做过电池就是没注意这些,用了一年多就不行了,所以保护电路还是很重要的,不过现在TI上面有很多保护IC了肯定有适合你的!

  • Michael,谢谢您的及时回复

    拿串联来讲:3570mV,3575mV,3620mV ,三个相同型号A级电芯串在一起,容量在一致的情况下,cell 间的最大压差可以到多少?压差大会有什么影响?

    如上面三个电芯最大压差在50mV左右,通过Q20z45内部cell balance功能,learning cycle 后,三节电芯的压差会缩小,电芯间的压差会影响整个pack的充电效率?