TI团队:
你好,我在使用TPS55340搭建升压电路时遇到的问题:24V升压到30V,使用WEBENCH设计输入22V-28V输入,30V,2A输出的设计参数搭建如图电路,带载情况下,在22V-28V都能升压并且输出,但是在高于24V输入并且空载的情况下,芯片启动之后一段时间(大概10s-30s)芯片就停止升压,SW停止开关,输入等于输出,通过芯片手册了解到在轻载的时候芯片会进入pulse skipping模式,但是在这个模式下一段时间就停止工作,是因为占空比过低导致芯片无法工作吗,我有什么解决办法吗?
电路原理图,
空载时的SW波形,
300ma负载时SW波形,
2A负载时SW波形