目前使用UCC2897A芯片实现48V输入,54V@3A输出,硬件打板回来上电后输出仅为3V左右,测量芯片FB引脚电压在5.3V左右,而OUT引脚的输出占空比极小,附件是原理图,请帮忙看下问题是什么?
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC662
这是官方辅助计算工具来帮助检查一下相关参数
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slum429
您可以通过仿真软件进行理论上验证。
您好:
请问有什么办法或者思路可以定位问题在哪么,谢谢!
根据您的资料显示,可能从两个角度查看,1、参数匹配;2、原理设计缺陷。
从之前的两个工具来进行查看解决。
目前次级整流仅保留二极管整流,此时输出为12V左右,VFB在周期性的3.3V到5V左右跳变,OUT的输出大占空比波形周期出现,另外您指的参数匹配和原理设计缺陷有具体的指代部分么,参数和电路设计均是使用之前您提到的工具获得的,谢谢!
感谢您的回复!
您的设计应该参考的datasheet部分吧,但是针对于实际应用部分所以需要给跟您的工具来验证。因为实际应用需要相关电路设计来补充,比如保护,去除杂波,泄流,电阻匹配(板载电路的阻抗)。以上均要做相关电路设计,所以推荐仿真模型来进行验证。正常情况下会有波动,这种波动大多是参数匹配的问题,但是不会如此的大,那么就设计后面的部分就可能是您波动大的另一部原因。这部分就需要仿真模型来优化相关电路部分。