您好!
    我们一个机器人项目,想使用双电池供电,两个电池是一样的,电池为2个15串锂电池包,标称电压54V,最高63V,电池包内有BMS电路。
    供电可以2个电池同时供电,也可以一个电池供电,供电电流最大可能在50A~80A。
    同时,希望支持电池包的热插拔。
    请问TI有这种针对机器人的双电池供电充电、支持热插拔的参考方案吗?
您好,机器人相关资源可以在这个网页查找,您可以通过点击设计应用查看其电池供电方案,www.ti.com/.../universalsearch.tsp
您好,
没有找到完全匹配的参考设计,但是有这样一个TI参考设计,它提供了一个插入式电池充电系统,用于与两个智能锂离子电池充电和通信。您可以看看能否参考,