This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5050-1-Q1: 询机器人双电池供电方案

Part Number: LM5050-1-Q1

您好!
    我们一个机器人项目,想使用双电池供电,两个电池是一样的,电池为2个15串锂电池包,标称电压54V,最高63V,电池包内有BMS电路。
    供电可以2个电池同时供电,也可以一个电池供电,供电电流最大可能在50A~80A。
    同时,希望支持电池包的热插拔。
    请问TI有这种针对机器人的双电池供电充电、支持热插拔的参考方案吗?

  • 您好,机器人相关资源可以在这个网页查找,您可以通过点击设计应用查看其电池供电方案,www.ti.com/.../universalsearch.tsp

  • 您好,我在这些页面好像没有看到和双电池供电相关的信息,您能否给一个具体的链接?

    或者不局限于机器人,有其他的、输入电压接近的(例如48V)的双电池供电的参考方案也可以。

    关于双电池供电,我感觉通过ORING类电路是否是可以实现的?但是热插拔通过ORING电路似乎有些问题,例如当在位的一个电池是低电量时,插入一个满电的电池,ORING会使输出电压切换到满电电压,此时插入的这个电池应该会给系统电容充电,可能会有瞬间大电流。所以不知道双电池热插拔是如何解决的。多谢!

  • 您好,
    没有找到完全匹配的参考设计,但是有这样一个TI参考设计,它提供了一个插入式电池充电系统,用于与两个智能锂离子电池充电和通信。您可以看看能否参考,

    TIDA-010240 reference design | TI.com