TI团队您好!
在我未连接电池,且后续无负载时,STAT上的LED指示灯会以固定频率闪烁。
但是目前我遇到了一个问题:BQ25616的STAT引脚指示灯闪烁不正常,似乎造成了后续负载的异常,这是什么原因导致的?

以上是我的绘制的原理图。
(BQ25616 STAT引脚说明)
是否是由于BQ25616芯片的动态响应能力不足,或是触发了BQ25616的过流保护?
详细的测试视频在该回答下:
期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI团队您好!
在我未连接电池,且后续无负载时,STAT上的LED指示灯会以固定频率闪烁。
但是目前我遇到了一个问题:BQ25616的STAT引脚指示灯闪烁不正常,似乎造成了后续负载的异常,这是什么原因导致的?

以上是我的绘制的原理图。
(BQ25616 STAT引脚说明)
是否是由于BQ25616芯片的动态响应能力不足,或是触发了BQ25616的过流保护?
详细的测试视频在该回答下:
期待您的回复!
您好,我再补充说明一下:
目前的现象是当我均未接电池而仅靠VBUS供电时,在负载较大时STAT上的LED正常闪烁,而在负载较轻时LED闪烁频率变慢,几乎长亮。
当我连接电池并接通VBUS后,STAT引脚和PG#引脚的LED指示灯均常亮;当我断开VBUS,仅用电池供电时,两盏LED均熄灭。
使用该芯片作为单片机的供电芯片,这款bq25616芯片是否具有电源路径自动选择?即当未接电池时,输出稳定电源给后续负载;当连接电池时,给电池充电的同时给后续负载供电。
此外,我想确定一下:充电电压的震荡应该不影响BQ_VOUT的稳定输出吧?因为这个输出经过DCDC转换器后给单片机供电,而这似乎对其有影响。