BQ41Z90: BQ41Z90 关于引脚VCC,PACK,LD功能问题

Part Number: BQ41Z90


1,查看EVM资料,当充放电并联输出(俗称分口),充电控制使用了2个对管MOS,看这种应用,应该是为了CHG禁止后,确保CPACK+端电压为L,就能通过PACK引脚判断充电器是不是接入了。这我有2个疑问:第1、PACK检测充电器电压阈值是多少?手册里面没看到想过的信息;第2,VCC 引脚接入是CPACK+端,那么如果CHG关闭后,VCC这个是没电压输入的,VCC这个辅助电源的引脚会不会受影响?VCC这个引脚的主要功能是什么?a944f70a1ba22173e5a28378b835f618.png

55aae78d23dacca5ec6f8d495735979b.png

2,LD引脚是负载检测端,但是同PACK引脚一样,负载检测电压阈值是多少?只说明了,当DSG关闭后,会释放3mA的电流,去判断负载在不在总线上。4c491e94f9c2cf9f75834700161373fc.png

3,当CHG,DSG串联总输出应用时,VCC是持续有电压输入,这个对比第一个问题,难道不影响?还有个问题,LD跟PACK引脚同时接入总输出,那么当CHG,DSG同时关闭时,启动负载检测LD,释放电压,会不会使PACK端干扰,误以为充电器进来了?4f72e5af4680d44ff21744569de23743.png

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    1) 你是指需要电池组引脚看到什么电压等级才能唤醒设备吗?

    2) VCC 是一个辅助电源输入。

    2  这在固件中尚未实现。

    3 对什么有影响?请详细说明

  • 3,这个不算大问题,只是作为充放电FET关闭后,检测负载跟充电器在不在的逻辑功能。我举例是在CHG,DSG都处于off状态后,PACK+端有无电压判断充电器或者负载有没有移除或者接入。只是因为LD,PACK它们公用一个检测端PACK+,当启动负载检测时,又挂着充电器,这时候会不会变成LD检测有电压,判断负载在。