Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
您好,我想请问一下关于BQ78350 RSOC满电估算的问题;
我根据TI给出的参数表GPC_CEDV里的7个参数进行配置后,做了5轮充放电循坏,前2轮循环正常,后面3轮循环出现了电池达到保护电压,而RSOC只有98%或95%的情况。请问这具体是什么原因?


您好,
芯片的保护设置与 FCC 没有直接关系。请确保您的保护设置与 FCC 兼容。
芯片使用有效的充电终止检测,并以 EDV2/1/0 作为 FCC 的边界。FCC 是在这些边界之间测量的库伦计数。
如果触发保护时 RSOC 仅为 95%,则说明保护阈值与您的充电终止设置不兼容,这意味着当电压已经触发保护时,芯片尚未检测到完全充电。
请确保设置有效充电终止参数,使芯片在保护阈值达到之前 *检测到完全充电*。
请参见设计手册,www.ti.com/.../sluubd3e.pdf, 5.3 Valid Charge Termination
您好,我看了手册5.3的内容,查看了我的实际情况,RSOC95%后,VCT并没有置1,也就是并未进入充电终止,随后我查看了充电终止的4个条件
1.Charging (that is, BatteryStatus[DSG] = 0)
2.AverageCurrent() < Charge Term Taper Current
3.Max (CellVoltage1..15()) + Charge Term Voltage ≥ ChargingVoltage()/number of cells inseries
4.The accumulated change in capacity > 0.25mAh since current and voltage termination conditions where first detected.
我看了我的日志1、3都应该是可以满足的。
但是第2点,我计算了一下时间从充电停止到AverageCurrent电流降为0A,时间为57S,也应该符合2个40S周期这个条件。
关于第4点的判断条件我不太确定。
所以我附上我的日志和参数文件,请看看具体是什么原因。
谢谢
工程师
您好,我的电池使用的是钛酸锂 10串的,后续测试我将充电电压调至27V可以进入充电终止状态,此时VCT=1;
但是后续这个动作没有完成,电池一直在恒压阶段;
BatteryStatus()[FC] = 1 and GaugingStatus()[FC] = 1www.ti.com/.../sluubd3e.pdf if
SOCFlagConfig A[FCSETVCT] = 1
BatteryStatus()[TCA] = 1 and GaugingStatus()[TCA] = 1 if
SOCFlagConfig B[TCSETVCT] = 1

我的问题是
1.VCT置1后没有切断后续动作,是否和FETOption[CHGFET]这的设置有关,现在这是默认为0的;
2.RSOC95%的原因是什么?和CEDV计量配置[CSYNC]有关系么?
下面附上我此次的工作日志9.log
您好,
您可以选择以下几种选项:
* FETOptions[CHGFET] = 1。这将在芯片检测到VCT时关闭CHG FET。这将有效地在电池被认为已充满电(VCT = 1)时禁用充电。
* CEDV Gauging Configuration [CSYNC] = 1。这会将剩余容量设置为满充容量,有效地将RSOC设置为100%。
我建议将SOCFlagConfig[FCSETVCT] = 1,这样在VCT时BatteryStatus()和GaugingStatus()中的FC就会设置为1。
您好,
我根据你的建议做了以下动作
1.将FETOptions[CHGFET] = 1;
2.将CEDV Gauging Configuration [CSYNC] = 1;
3.我观察SOCFlagConfig[FCSETVCT] 状态始终为1,所以未作动作;
4.Command命令栏点击RESET;
此时我发现RSOC已经为100%,但是充电还在继续,没有断开,所以我又重新将SOCFlagConfig[FCSETVCT] 置0后,再次置1;
完成后,充电停止,但是我发现MAX ERROR变为100%。
这意味着我的操作有错误?
现在我是不是需要重新开始充放电学习?
您好,
RSOC = 100% 只是意味着 RM >= FCC。如果 FCC 太小,电池仍然可以充电,直到达到 VCT,因此 CHGFET 并不是直接与 SOC 相关,而是与 VCT 相关。
VCT = 有效充电终止。这是 FET 控制所依赖的。如果一切设置正确,那么按照定义,FCC 是正确的值,VCT 将与 SOC 达到 100% 同步,当这种情况发生时,CHG FET 会关闭,因为电池实际上已充满,根据 VCT 设置定义。
--> 确保你的 FCC 精确,并且 VCT 设置正确。这将解决你所有的问题。
您好,
对于这个算法来说,跳到7%和3%是“正常”的,这意味着如果由于负载和温度的变化导致FCC发生变化,仪表设计上总是会比测量FCC滞后一轮合格的FCC测量周期,因此这些跳动不会发生。
CEDV 使用学习到的FCC作为计量基础。如果学习到的FCC与放电FCC匹配,那么在7%和/或3%时就不会出现跳动。然而,如果学习到的FCC与放电FCC不匹配(例如,负载发生显著变化或温度发生显著变化),那么仪表将强制SOC在EDV2时为7%,在EDV1时为3%。如果放电满足FCC更新的条件,那么芯片将把FCC调整为新的放电情况,而下一次放电(如果条件相同或类似)将不会显示这些跳动。