UCC28950: 参考设计pmp8740

Part Number: UCC28950
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28951

您好,

      我最近看到贵司参考设计pmp8740,有些部分看不懂,能否解答一下。

image.png

1.上面这里的Iout是什么意思。

2.下面的ucc28951的误差放大器二脚为什么加vref。非常感谢。

image.png

 

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    Q1.在上述上下文中,Iout代表什么?
    答:Iout是指用于电流回路反馈控制的测量输出电流。

    Q2.为什么VREF应用于UCC28951误差放大器的非反相输入(EA+)?
    答:VREF被施加到EA+引脚,以定义用于恒压(CV)模式调节的参考电平。

    以下链接将带您进入电源设计研讨会论文,该论文详细回顾了PMP8740的设计,应该有助于您更详细地理解该设计。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf

  • 您好查阅了资料,并没有找到关于Iout加到电压环相关资料。

  • 您好

    很抱歉回复延迟。电压控制回路中的Iout信号用于电压降补偿。在恒压运行期间,负载电流的增加会导致输出端的电压降。下降补偿抵消了这种影响。

    随着负载电流的增加,输出电压趋于降低。为了将输出电压恢复到其标称水平,通过叠加与输出电流(Iout)成比例的补偿电压来调整参考电压。这有效地抵消了由负载电流增加引起的电压降。通常,下垂补偿的量被设计为输出电压的约2%。根据需要多少补偿,将决定R4的值(在我们的情况下为2%)。