This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

1KW PSFB调试问题

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

大家好,刚接触移相全桥,买了块TI的UCD3138PSFB-027的DEMO板, 这是300W的自己参照着原理图layout了1KW的PCB,变压器也设计好了。            控制板现在是直接用DEMO板上的那个含有027程序的那块板。  对UCD3138的程序还不会改 还在学习中, 现在只能调硬件。   现在可以调到350W左右, 再往上调的话 电路中哪些采样值需要调整的?    希望各位能提供些思路,谢谢!

  • 在测027这款的DEMO板时, 空载时AB间的占空比很大, 加到满载时也是占很大比例,这是什么原因?

  •  您好,

      功率往上走的话需要注意采样的电压不要超过UCD3138的额定值即可。比如,如果您用了AFE采样电流,那么电流经过调理电路后电压不要超过1.6V. 如果您用ADC进行采样做保护,那么注意调理后不要超过2.5V。以此类推即可。

      希望对您有帮助,谢谢

    Regards,

    Patrick

  • 您好,

      我猜想您指的是为什么在轻载和重载时候占空比和相位都不变,对吗?

      如果电路工作在电流连续的情况下, 那么负载对DPWM的影响是非常小的,类似可以参考BUCK电路的原理。另外您可以看看027的USER GUiDE, 轻载和重载驱动的波形非常接近。

    Regards,

    Patrick

  •    Hi  Patrick Zeng ,

            buck连续状态下负载与占空比基本无关,因为输出等效电阻很低,但负载变化的话占空比还是略微的有一点变化? 那么具体怎么变化,能请您详细描述下吗(未找到相关的资料,能否分享点资料)?

    另外,我描述的AB间的电压,(即是前后桥壁中点间的电压,也是变压器一次测的电压波形,相应的波形如下),我觉得这个波形会随着负载的加大而变窄,也就是箭头指的地方。  但是现在 测试的DEMO板 和下面的仿真波形(即箭头指的地方),无论负载怎么变化都是一样的,而且接近满宽,不会i像下图这么明显。

        

  • 超过2.5v和1.6V后再次调节 芯片坏了  是否是这个原因