大家好,刚接触移相全桥,买了块TI的UCD3138PSFB-027的DEMO板, 这是300W的自己参照着原理图layout了1KW的PCB,变压器也设计好了。 控制板现在是直接用DEMO板上的那个含有027程序的那块板。 对UCD3138的程序还不会改 还在学习中, 现在只能调硬件。 现在可以调到350W左右, 再往上调的话 电路中哪些采样值需要调整的? 希望各位能提供些思路,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
功率往上走的话需要注意采样的电压不要超过UCD3138的额定值即可。比如,如果您用了AFE采样电流,那么电流经过调理电路后电压不要超过1.6V. 如果您用ADC进行采样做保护,那么注意调理后不要超过2.5V。以此类推即可。
希望对您有帮助,谢谢
Regards,
Patrick
您好,
我猜想您指的是为什么在轻载和重载时候占空比和相位都不变,对吗?
如果电路工作在电流连续的情况下, 那么负载对DPWM的影响是非常小的,类似可以参考BUCK电路的原理。另外您可以看看027的USER GUiDE, 轻载和重载驱动的波形非常接近。
Regards,
Patrick