芯片内部的驱动电流为1.5A和2A;假如VCC=15V,驱动电阻(包含mosfet外部驱动电阻和mosfet内部Rg)为3.3R,驱动电流为15V/3.3R=4.5A,这样的话,芯片会不会过流失效?谢谢!
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
由于驱动电流受到推挽驱动器的内部限制,因此不会发生过流
Hi Taylor:
内部的推挽驱动器会不会发生过热失效?
推挽驱动器也有一内部阻抗。此外,虽然Cgs充电过电流是一个具有电时间常数的瞬态事件,但由于系统热时间常数缓慢,不应该发生过热问题
我这边一上电,芯片就坏掉了,测量gate端对地阻抗,只有100欧姆,您觉得有哪些方面需要考虑?谢谢您!
这个问题请再提一个帖子。