请问TI FAE:
CSD97395或374的PWM需要多大的频率才能稳定控制输出,
现在我输入1kHz的PWM端发现是一个三角波输出,然后电感的声音很大,我就立马断电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TI FAE:
CSD97395或374的PWM需要多大的频率才能稳定控制输出,
现在我输入1kHz的PWM端发现是一个三角波输出,然后电感的声音很大,我就立马断电。
你好,请问你的输出电感和电容分别为多大。
现在你是用1khz做一个开环的电源输出吗?一般30V以下低压情况会放到500kHz。
你是做降压电路吗?建议看看这篇文章:http://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf
也不是不能用低频率来控制,那么你的电容和电感就会选得异常的庞大。
我想本质上是差不多的,高的开关频率可以使你的整个设计面积变小,相反电容和电感太大当然容易造成成本和体积的问题。
我看了你的另一篇帖子,不过我不是很懂马达驱动这块,你可以尝试在“其他模拟产品”板块提问。
为什么不用专门驱动H桥的芯片来做呢?
我刚才把PWM频率调为500kHz,现在似乎是能正常工作了,但是有一问题,我看手册里面显示的PWM与VSW的波形是差不多的,可是我量的VSW是一个恒压值,通过调节PWM的占空比,VSW的电压会随之变化,不知道这是我理解问题还是电路有问题?
我没看见TI有专门的H桥驱动芯片,能否给个推荐,原先我用的是MOSFET手动搭载的H桥,不过因为要过大电流及PWM的调制,MOSFET的管子都会发热比较严重,所以选用此管来进行设计。
在BUCK降压电路中,这个PWM和VSW是相似的形状,只不过PWM是输入信号(小信号),VSW是开关波形(功率),你看能否把全一点的原理图贴出来,这样会好分析点。