TPS54201: 两路TPS54201偶发输出电压不稳,表现为纹波特别大

Part Number: TPS54201


TPS54201驱动9颗并联的LED灯,每颗灯的正向压降9.2~9.6V之间,典型值9.4V@100mA

采用模拟调光方式,PWM的频率为45K,占空比固定50%,设置LED工作电流40mA

两路TPS54201布局布线相同如下图所示

测试两路输出波形如下

 

从开启LED到关闭LED的正常的波形如上图,在异常的时候会出现高电平阶段波形变得很粗(纹波很大),异常的时候测量SW和FB脚的波形也是纹波很大,这种异常不是必然发生,发生的概率比较低(难以复现),断电重启之后又恢复正常,这种会是什么原因导致的

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 你能分享更多信息来帮助我理解这个问题吗?
    一个TPS54201驱动9个并联的LED灯,你的板上有2个TPS54201,一个正常运行,一个有问题,对吗?
    你连接的波形正常,对吗?你能分享一下异常波形吗?你也可以连接SW和FB电压吗?

  • “”一个TPS54201驱动9个并联的LED灯,你的板上有2个TPS54201,一个正常运行,一个有问题,对吗“”准确的来说是两组LED,每组9个并联,然后一个TPS54201驱动一组LED

    我连接的波型是正常的,异常的波形如下,黄色线的高电平会出现很大的波动,这个波形拉开看频率就是控制亮度调节的PWM频率,

    观察了FB引脚波形也是这种纹波很大的,SW引脚波形不稳定,占空比一直在变化

  • 两组TPS54201电路的PWM输入是否相同?

    你能分享一下PWM波形吗?PWM电压的高电平是否位于模拟调光模式阈值内?

  • PWM生成电路如下图所示

    来源于MCU定时器端口,输出一个3.3V的PWM经过同相器转为5V的PWM,其频率45KHz,占空比固定50%