PSPICE-FOR-TI: 关于UCC25800的DIS_FLT_N引脚触发低电平

Part Number: PSPICE-FOR-TI
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1

在仿真过程中,我们发现UCC25800的DIS_FLT_N在仿真5ms后从高电平5V掉到了低电平0V,同时SW引脚也停止工作。

我们查看了其它引脚的电平,没有出现抖动或者掉落的情况。请问什么情况下会触发DIS_FLT_N的报错?我要怎么样排查故障?

下图是我的仿真结果和仿真电路。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • DIS/FLT引脚是一个输入/输出引脚。可以是

    外部驱动以启用或禁用变压器驱动
    读取作为状态标志,告诉变压器驱动器是否处于故障模式,具体是什么故障,如数据表第8.3.6.1节故障代码所述。
    左浮动以默认启用变压器驱动程序
    内部引脚是绑高通过100-kΩ从VREG上拉电阻。这个上拉电阻只有在VREG引脚高后才激活。如果UCC25800-Q1变压器驱动器进入故障模式,DIS/FLT引脚通过750µa电流源内部拉低。当引脚低时,开关被抑制。

    一旦VCC电压超过UVLO上升阈值,DIS/FLT内部下拉电流源在上电过程中被激活。在VREG电压上升到VREGOK阈值以上后,下拉电流源被释放,DIS/FLT引脚上升(除非它被外部拉下)。当DIS_FLT_N将其状态从5V更改为0V时,请检查VCC/Vreg值

    当DIS/FLT引脚电压超过ENTH阈值时,变压器驱动使能。当DIS/FLT引脚低于DISTH时,变压器驱动器被禁用。如果担心DIS/FLT引脚的噪声耦合,可以使用外部电阻将其拉到外部导轨或VREG。为了读取引脚作为状态标志,外部电阻值必须足够高,以便750µa电流源可以将引脚拉到低于读取引脚的设备的阈值水平。为了将引脚读取为故障输出,建议外部上拉电阻5v的值为10 kΩ。

    如果不需要DIS/FLT引脚功能,它可以保持浮动或绑定到VREG,以允许变压器驱动器正常工作。虽然我不能在你的原理图中清楚地看到它,我认为你已经把你的VREG直接绑在DIS_FLT引脚上,试着保持它浮动并测量VREG。

    此外,如果您确实在原理图中的其他地方加载VREG引脚,请了解该引脚的过载保护功能。测量VREG上的电流负载

    为了防止VREG引脚过载,VREG引脚自带过流保护。在启动过程中,当VREG引脚电压低于1v时,VREG引脚电流被限制在15ma,以保护IC免受短路或过载的情况。当VREG引脚电压高于1v时,VREG引脚电流限制增加到40ma,以实现快速启动。当电压超过VREGOK值时,VREG引脚电流限制返回到15 mA。由于VREG引脚为内部电路和外部电路提供电流,因此建议将VREF引脚的外部负载保持在1ma以下。当外接VREG引脚电流在1ma ~ 15ma之间时,过大的VREG引脚电流会导致VREG引脚电压下降。在正常工作期间,如果VREG引脚过载并且其电压降至VREG低阈值以下,则变压器驱动器关闭线性稳压器并进入锁存模式。

  • 我阅读了datasheet的第8.3.6.1节说明的故障描述。但是其中皆只是提到了在出现故障时,DIS_FLT引脚会相应输出对应的脉冲。在我的仿真中,DIS_FLT引脚在约5ms之后会直接拉到低电平0V,并且持续保持低电平直到仿真结束,并没有出现脉冲波形。

    请问在实测或者仿真中这样子的情况是由什么导致的?我无法从datasheet中得到答案。

  • 这不是IC的正常行为,其中DIS_FLT引脚在大约5ms后被拉到0V的低电平。

    我认为您已经将VREG直接绑定到DIS_FLT引脚,我怀疑VREG也被拉到0V的低水平,这可能导致DIS_FLT引脚被拉低。请测量VREG上的电压和电流负载,您可以尝试保持DIS_FLT引脚浮动并测量VREG。

    请填写此表,并将您的运行情况分享给SLUC705计算工具|ti.com,以便更清楚地了解。

    此外,如果您可以在TI.com上提供的任何一个仿真文件上共享您的仿真文件或根据您的操作条件更改值,那将是很棒的

  • 仿真时,我注意到当I(Rload)小于10mA时,DIS_FLT引脚就会翻转报错,但在80mA时就不会。OCP会影响这个问题吗?

    另外,您说的VREG我们之前也测量过了,但并没有问题