BQ79758B-Q1: LPF 相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1


BQ79758B-Q1中提到LPF相关的设定

我们现在的设计需要一直进行cell balancing,在cell balancing 过程中每20ms读取一次AD值

1在这种情况下,推荐打开LPF吗

2如果打开的话,会由于LPF需要稳定时间导致数据误差大吗

3使用LPF Freeze可以用来同步读取数据,使用该机能是否可以减少误差,此时AD数据固定,LPF 还在工作吗

4LPF Freeze和Freeze有什么区别,只是固定的数据不一样吗,有其他功能影响吗

 

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    1.根据数据表中的6.3.2.1.2.4,是的

    2. ADC将继续运行,根据数据表中的6.3.2.1.2.4,这应该不是问题

    3. LPF冻结功能可防止在恢复之前采集额外的样品, 因此据我所知, LPF状态为冻结状态, 无需LPF再次沉降。

    关键区别在于启用ADC_Freeze时,过滤器将在单元平衡发生时继续采样,这将导致延迟稳定。

    希望这会有所帮助