LM5171: 一颗LM5171,LV侧两路独立电源升压运行,引脚配置

Part Number: LM5171


你好,我正在使用LM5171进行电路设计,计划工作在升压模式,LV侧两路电源独立,请问:

(1)FBLV及ERRLV引脚该如何配置,芯片上只有一个FBLV及ERRLV引脚?

(2)两路LV侧电源是否支持两种不同的标准电压等级?比如一路12V,一路24V,均升压到48V,通过电感器实现功率平衡共享。

 (3)我在LM5171相关问题中看到了附件所示图片,请问附件图片PPT哪里可以获取?

谢谢

1766114447182.jpg