12V输入,8.4V输出,电池电压低于多少会触发芯片使用设置的预充电电流。
您好
请按照datasheet这部分说明进行设置。
不是设置预充电流,这个我已经设置好了,现在需要确定电池电压低于多少V,会触发芯片使用这个设置好的预充电流充电?
您看到截图说明了吗?上电时,当电池电压低于Vlowv时IC会应用预充电电流进行充电。请您参考一下。
我这边R2=300K,R1=100K,按这个计算,电池电压应该在低于6.136V~6.264V这个电压的时候触发预充,但是实际测试的时候,电池开始充电的电压为6V时,未触发预充电流,直接进入了ISET2设定的快充电流,麻烦协助分析下原因,谢谢!
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC175
关于计算匹配,您可以先用这个工具先核实一下。
还有一个输入电压与充电电压的压差最小是多少?
关于新的问题,请重新发帖询问。