BQ79758B-Q1: LPF Freeze相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1


您好,关于LPF有一些问题

1 在打开LPF的情况下,现在cell balancing一直在工作,cell一直在放电,电压会持续变化

我去读ADC值的话,由于LPF需要一定时间来稳定,我读到的ADC和cell上的实际电压之间会有差距嘛,这个差距有相关的估算方法嘛

2 在1的情况下,如果我使用LPF Freeze同步,这个时候LPF停止采样了是吗,这个时候我去读ADC值,读到的是LPF停止瞬间的ADC数据吗

还是LPF稳定后的数据,如果都不是请麻烦详细说明一下

3 是否建议ADC_Freeze和LPF_ADC_Freeze同时打开,如果可以同时打开,建议什么顺序打开

期待您的回答,谢谢