VFB引脚电压跳变,VFB引脚测试出来时2.09V,但是有时候会瞬间变成2.01V,然后立马变回来,这就导致电池端口那里的电压跳动,导致在充电的时候会误判充电完成,然后要重新动一下板子,就有能立马充电了,这是什么问题,而且充电电流只有设定的一半,设置充电电流5A,那么实际充电电流就是2.5A,设置为3A,实际充电电流1.5A。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
您好,
VFB引脚通过电阻网络反馈电池电压。
如果VFB引脚电压经常跳变,可考虑增加电容看是否有帮助。
请参考BQ24650_SchematicChecklist_CalculationTool_FinalV1.xlsx