Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
TI的专家,你好!
请教如下问题:
我的客户在做BQ24610充电板的时候发现了:
BQ24610的TTC(第7脚)
如果接0.1UF电容,在涓流模式下,输出电压 VBAT 会跳动很厉害,(如:我们用电子负载在CV恒压模式测试,设定电流为200MA,电压会从16.7V调到13V左右,而且是频率很快的跳动);
如果将 TTC设置为低电平,即JP1短路到地, 在涓流模式下,输出电压 VBAT 很稳定。
请问是TTC 的设置导致如上区别吗?第一种现象是正常的吗?如何建议客户使用TTC这个功能?
感谢回复!