This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24610充电的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

TI的专家,你好!

请教如下问题:

我的客户在做BQ24610充电板的时候发现了:

 BQ24610的TTC(第7脚)

如果接0.1UF电容,在涓流模式下,输出电压 VBAT 会跳动很厉害,(如:我们用电子负载在CV恒压模式测试,设定电流为200MA,电压会从16.7V调到13V左右,而且是频率很快的跳动);

如果将 TTC设置为低电平,即JP1短路到地,  在涓流模式下,输出电压 VBAT 很稳定。

 请问是TTC 的设置导致如上区别吗?第一种现象是正常的吗?如何建议客户使用TTC这个功能?

感谢回复!

  • TTC就是设置安全充电时间的引脚:5.6min/nF所以你接0.1uF电容默认的安全充电时间为560分钟,过了这个时间芯片将不给电池充电,所以你需要考虑从电池过放到完全充满电的时间到底是多少,当然还要考虑如果负载也一直在使用,这个时间会延长多少,避免充电没充满的问题。

      TTC也可以关闭,意味着只要有输入电源,电池将一直被充电。所以这个TTC不应该会造成你的VBAT问题。