1、原理图和官方手册上的一样。
2、系统测带28V,1.4A的纯阻性负载
3、电池包是6S2P,6800MAH的电池包,电池设定恒流段的电流是3A。
问题:如下图所示,恒流段的电流始终在缓慢下降,不明原因,同样环境下测试EVM板未发现此问题,求了解从何处入手处理这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、原理图和官方手册上的一样。
2、系统测带28V,1.4A的纯阻性负载
3、电池包是6S2P,6800MAH的电池包,电池设定恒流段的电流是3A。
问题:如下图所示,恒流段的电流始终在缓慢下降,不明原因,同样环境下测试EVM板未发现此问题,求了解从何处入手处理这个问题
1. 系统负载情况如何?会不会触发Power Pather,限制了充电电流?
2. 板子发热情况如何?有可能的话测一下温度。
3. Adapter的情况如何?会不会有可能触发Adapter限流?
4. 芯片电流测试电压不能超过40mV
5. 测一下ACSET, ISET1, ISET2和VREF,看一下是否有漂移,导致电流发生变化?
适配器的电流能力不足,或者温度过高。随着电池电压的升高,充电功率越来越大,电压升高,电流会减小。