This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79758B-Q1: AD Freeze和LPF Freeze相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1

1 在打开LPF的情况下,现在cell balancing一直在工作,cell一直在放电,电压会持续变化
主机去读ADC值的话,由于LPF需要一定时间来稳定,我读到的ADC和cell上的实际电压之间会有差距嘛,这个差距大概在什么数量级,与什么有关,或者有相关的估算方法嘛
 
2 在1的情况下,如果我使用LPF Freeze同步,这个时候LPF是否停止采样,
如果这个时候主机去读ADC值,读到的是LPF停止瞬间的ADC数据吗,还是LPF稳定后的数据,如果都不是请麻烦详细说明一下
 
3可以同时打开AD Freeze和LPF Freeze嘛,如果可以的话建议什么按照什么顺序开启和关闭
  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

      1) 是的,确实存在显著差异。差异的大小取决于电池的精确电压以及放电电流。因此,在电池平衡时没有很好估算电池电压的方法。建议在需要了解电池电压时不要进行电池平衡。

    2) Freeze 会导致低通滤波器(LPF)停止采样。读取 ADC 值会得到 LPF 停止时的数据。请参阅数据手册的 6.3.2.1.2.4 节。

    3) 我认为 AD Freeze 与 LPF Freeze 之间没有任何限制。