Part Number: BQ79758B-Q1
1 在打开LPF的情况下,现在cell balancing一直在工作,cell一直在放电,电压会持续变化
主机去读ADC值的话,由于LPF需要一定时间来稳定,我读到的ADC和cell上的实际电压之间会有差距嘛,这个差距大概在什么数量级,与什么有关,或者有相关的估算方法嘛
2 在1的情况下,如果我使用LPF Freeze同步,这个时候LPF是否停止采样,
如果这个时候主机去读ADC值,读到的是LPF停止瞬间的ADC数据吗,还是LPF稳定后的数据,如果都不是请麻烦详细说明一下
3可以同时打开AD Freeze和LPF Freeze嘛,如果可以的话建议什么按照什么顺序开启和关闭