This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5069: LM5069 驱动NMOS 给重负载供电

Part Number: LM5069

感谢您的回复,针对上个问题又产生了以下几个疑问:

1.上一个提问中提到“重负载情况,应该确保UVLO使能信号有效后,延迟一段时间再接通负载”,请问这么做的原因是啥?

2.上一个提问中提到“重负载情况,应该确保UVLO使能信号有效后,延迟一段时间再接通负载”,请问这个延迟通过配置LM5069的外围器件本身是没办法实现,是不是在LM5069和重负载之间要加个开关。想驱动NMOS,负载供电电压是48V,最大电流13A,有相关的芯片推荐吗?

3.LM5069的sense电阻有最小值限制吗?我们用的3mΩ,会有什么隐患吗?

4.上一个提问中提到“重负载情况,应该确保UVLO使能信号有效后,延迟一段时间再接通负载”,手册上或者其它技术手册上有体现吗?

期待您的回复。THANKS!

  • 请问TPS48000Q这款芯片在重负载情况,UVLO使能信号有效后,需要延迟一段时间再接通负载吗?

  • 请填写LM5069设计计算器,然后反馈给我们。

    LM5069QUICK-CALC Calculation tool | TI.com

    TPS48000Q的相关问题,请重新创建新线程。

  • 在重负载情况下,在将负载连接延迟一段时间之前,应确保UVLO启用信号有效。这样做的原因是什么?满足MOSFET的SOA。
    在重负载情况下,有必要在将负载连接延迟一段时间之前确保UVLO启用信号有效。这种延迟不能通过配置LM5069本身的外围设备来实现。是否需要在LM5069和重载之间添加开关。您有没有推荐的芯片来驱动负载电源电压为48V、最大电流为13A的NMOS?您可以使用此NMOS IAUT300N10S5N014
     3mohm电阻器没有问题。但您必须调整PWR电阻器,使功率限制大于最小功率限制。
    没有技术手册。如果你只想在启动时加载,你可以在设计计算器中填充负载电流,以查看MOSFET的SOA

    设计计算器注释:

    目标功率应大于最小功率限制

    选择另一个SOA良好的MOSFET,以确保降额SOA/Plim应大于1.3。

  • 您好

    1.图片打不开呢。麻烦能重新上传下图片吗?

    2.我选的NMOS 型号是IRFB4110PBF,SOA是很好的。

    3.在重负载情况下,在将负载连接延迟一段时间之前,应确保UVLO启用信号有效。这样做的原因是什么?满足MOSFET的SOA。

         功率限制应该是延迟一段时间才起作用的嘛,延时时间由TIMER电容确定,但是我加大了TIMER电容,先接重负载,后打开UVLO使能的情况下还是无法导通NMOS的。

      4.感觉文字沟通效率太低了,能电话沟通下吗?

  • 2.3.

    我选择的NMOS模型是IRFB4110PBF,SOA非常好。
    MR:在设计计算器中,它只显示0.22。
    在重负载情况下,在将负载连接延迟一段时间之前,确保UVLO启用信号有效。这样做的原因是什么?满足MOSFET的SOA。
    MR:在设计计算器中,它表明它在空载时不符合SOA。
    电力限制是否应该推迟一段时间才能生效?
    MR:不,你不能推迟功率限制。只有您可以通过增加计时器上限来延长启动时间。

    4. 仅通过论坛帖子沟通

  • LM5069_Design_Calculator_REV_C (1).xlsx

    您好,重新填写了计算器,且按照此参数修改了外围器件的参数

    1.48V供电,当阻性负载>7Ω时,先将阻性负载打开,再将UVLO置为高电平,LM5069能成功驱动NMOS使其导通;

    2.48V供电,当阻性负载<7Ω时,先将阻性负载打开,再将UVLO置为高电平,LM5069不能成功驱动NMOS使其导通;

    3.48V供电,当阻性负载<7Ω时,先将UVLO置为高电平,再将阻性负载打开,LM5069能成功驱动NMOS使其导通;

    请帮忙解释下2.3点的原因。期待您的回复。

  • 按理说计算器中没有标红的参数,那应该参数配置就是没问题啊,为什么会产生以上2.3点的问题。如果导致2.3点问题的原因是功率限制起作用了的话是不是将功率限制放大点(比如放宽到600W)就不会出现2.3点的问题。

  •  功率限制起作用是有一段时间延迟的,看红色方框部分,GATE pin上的电压只是略微降低,并没有关断啊。

  • 对于pont2:我将启动负载值更改为7欧姆。设计计算器中有一个红色。

    对于第3点:我将负载开启阈值更改为48V。设计计算器中没有红色。

    我已经为7欧姆负载填写了设计计算器。

    LM5069_Design_Calculator_REV_C (1) (1).xlsx

    当电流达到电流限制值时,GATE电压被调节以限制电流,故障时间在定时器达到4V后开始。栅极电压降至0V。只有当定时器引脚达到4V时,门才会完全关闭。