一、背景及问题现象:
我们的产品形态是终端显示器,整机做了10天50度信赖性测试后,背光开始闪烁
二、测试分析:
1.整机返回分析,常温点屏测试20分钟后抖动问题出现,测量输出的电流就会抖动,见下图

2.分析怀疑电感、MOS老化引起,但是更换后无效果,还是抖动
3.增加LED端的电容,测试后也无效果
4.更换主芯片61196后,问题不再出现,所以怀疑芯片问题,请帮忙分析看外围电路部分哪里有没有不合理的地方
5.另外我们测试中还有这个现象,也请参考分析
常温点20分钟,出现背光闪烁现象,测试A通道背光电流有波动,此时B通道正常;此时拔掉B通道背光线,A通道波形变正常;再把B通道背光线插上,A通道又出现波动波形
6.我们拍摄测量了芯片周边的温度图如下,61196周边温度约80℃,参考下图
7.我们也怀疑是否跟电流检测的电阻R358、R361有关,是否替换一个温度系数更好的会有帮助呢,也请帮忙分析,谢谢
附件为原理图 请帮忙检查