TPS61196: 用于显示器背光部分的驱动,10天50度信赖性测试后背光开始闪烁,测量输出的电流也会有抖动,这种闪烁的情况可能是哪里的问题,外围电路部分哪里有没有不合理的地方,谢谢

Part Number: TPS61196


一、背景及问题现象:

我们的产品形态是终端显示器,整机做了1050度信赖性测试后,背光开始闪烁

二、测试分析:

1.整机返回分析,常温点屏测试20分钟后抖动问题出现,测量输出的电流就会抖动,见下图

 image.png

2.分析怀疑电感、MOS老化引起,但是更换后无效果,还是抖动

3.增加LED端的电容,测试后也无效果

4.更换主芯片61196后,问题不再出现,所以怀疑芯片问题,请帮忙分析看外围电路部分哪里有没有不合理的地方

5.另外我们测试中还有这个现象,也请参考分析

常温点20分钟,出现背光闪烁现象,测试A通道背光电流有波动,此时B通道正常;此时拔掉B通道背光线,A通道波形变正常;再把B通道背光线插上,A通道又出现波动波形

6.我们拍摄测量了芯片周边的温度图如下,61196周边温度约80℃,参考下图

image.png 

7.我们也怀疑是否跟电流检测的电阻R358R361有关,是否替换一个温度系数更好的会有帮助呢,也请帮忙分析,谢谢

附件为原理图 请帮忙检查

1.pdf 

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    1)故障引脚的行为是什么? 

    2)这里有两个并联的LS FET,如果只用一个FET,情况会不会有所不同?

    3)能否帮忙将输出电压、PWM调光(占空比)、电感电流、LED通道电流采集到单个波形中以供审核?

    4)板上有两个背光元件?它们有什么区别?它们是否同时闪烁?我不确定这是否符合第5项的描述?能否帮忙提供一下这两个元件在板上的位置?我不确定是否存在耦合噪声。请检查一下这两个元件的布局和布线。

  • 抓了这几个信号的波形如下,请参考

    黄色是抓的ledA电流波动的信号

    绿色的leda电压
    蓝色是comp引脚
    紫色是fault引脚

  • 2)这里有两个并联的LS FET,如果只用一个FET,情况会不会有所不同?

    A:之前的方案就是这么设计的,我们需要评估一下看能否只使用一个fet再做测试

    4)板上有两个背光元件?它们有什么区别?它们是否同时闪烁?我不确定这是否符合第5项的描述?能否帮忙提供一下这两个元件在板上的位置?我不确定是否存在耦合噪声。请检查一下这两个元件的布局和布线。

    A:背光元件就是两组,可以确定闪烁是只有一组,pcb布局布线截图如下,请参考

  • 您好

    1. 能否请您将波形图作为附件发送,而不是视频,因为视频中细节不易看清。

    2. 请检查并更换单个 FET。 

    3.请按要求捕获波形。

    4. A是左边还是右边?