LM5032: 使用LM5032实现6路交错时,外部时钟120°相移,但是驱动的移项频率会在60°或120°随机出现的原因

Part Number: LM5032


使用LM5032实现6路交错的方案,使用外部时钟进行120°交错,但是驱动的移项频率会在60°或120°随机出现,而非固定的120°相移。
根据外部时钟和内部时钟的匹配关系,外部时钟设置的频率为416kHZ,输出3路复制在2-3V之间,脉宽为120ns左右,相移为120°

分别通过100pf电容接到3路LM5032控制芯片的RT/sync引脚上,RT电阻为47k,3路芯片的驱动输出呈现各类60°和120°组合的形式,时钟频率依然保持120°,为何驱动的移项对不上?请详细分析一下原因,想了解一下驱动频率是否时跟随外部时钟频率的1/2,如下:
image.png

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • LM5032的开关频率被外部高频时钟同步并二分频,所以驱动频率是跟随外部时钟频率的1/2。

    从波形看,应该是耦合网络的问题导致信号到达各芯片的时间/相位不一致,可以将电容耦合改为时钟缓冲器看是否有改善。

  • 您好,
    请问“将电容耦合改为时钟缓冲器”如何实施呢,是否能提供原理图注释?我目前的时钟是经过TI的一款缓存器输出在经过分压得到的,因为该缓冲器的工作电压为4.5-5.5V,我的供电为5V,原理图如下:

  • 前面的原理图有点问题,R49使用的是100R电阻,将电压分为1/2,在通过100pF电容连接到RT/sync引脚上,我想请教一下是否需要分压操作,我看手册RT/sync对地的电压不能超过5.5V。且RT脚上的电压为2V,如果不加分压直接叠加之后电压可达到最高7V,从而超出了芯片最大承受电压,导致芯片损坏

  • 我们只是提供一些改进的建议,至于具体的实施方法,还得客户自己进行,

    可以在网上查一下资料什么的,有很多类似的例子。