电路要求:输入电压20~95V,输出12V
下面的电路图是数据手册里的参考应用,电路是按这个电路搭的,但是电阻和电容有差异
R5 147K; R7 16K; R3 490K; L1 200uH; R4 47K; C8 4.7nF; R1 6.96K; C9 100uF; D2 LL4148
输入超过75V,就烧6、7脚,我们看到的资料显示BST对VCC耐压为100V,而我们用示波器测试,输入75V时,BST对VCC压差为96V
输出电压波形毛刺有0.96V
调试阶段负载为LED灯,电流约11mA