This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61222——升压之惑

Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61025

最近在研究用一节1.5V电池 给整个系统供电 总电流不大于0.1A  我起初想法是这样设计的‘1.5V 用TPS61222 稳定输出5V 然后通过极性反转电路 产生正负5V 来进行运放的供电 (为什么不用单电源  -。- 被单电源伤透了心 分析见后面)

现在出现的问题 用学生电源稳定供应1.5V 经过TPS61222 稳定升压至5V 结果带载就奔溃了 输出100mA的情况下 稳定5V的输出只有4.1V  如此差的负载调整率  我从3uh电感加到了470uh贴片电感 才勉强涨了 4.2v。

在此请教一下尊敬的各位员工 为什么输出会这样? 能否给出一个合理的解释 电流绝对是没有超出 datasheet 里面的电流MAX 是120-130ma 左右

如果这个电压都不稳定 单电源偏置就要GO DIE 

希望各位能够给我解答一下谢谢 

  • TPS61222的限流点的最小值是200mA。这个200mA指的是MOS管的峰值开关电流,并不是输出电流。

    从Datasheet的Fig 1,你可以看出在1.5V输入,5V输出时,TPS61222最大输出电流在70mA左右。建议实际应用输出电流不要超过50mA,否则建议采用其它电流更大的芯片。

  • 如JW说的,你的问题不是芯片有问题,是规格选的不对,可以看一下TPS61025。

  • 是的,Boost电路峰值的开关电流大致可以用1.2 *Ioutmax*(Vout/Vin )评估 ,可以看到vout和vin的差值越大,在同样的开关电流极限值下,能够输出的电流值越小。

    从功率的角度来看,vout*iout/Vin*Iin=Eff.  所以输入的功率要保证比输出功率大一些,对于升压电路输入电流也会比输出电流大一些。

    所以设计boost电路时,需要首先评估一下在给定的最小输入电压,最大输出电压,最大输出电流情况下的峰值开关电流需求,这样才能确保没有MOSFET过流保护触发的情况下能够维持需要的输出电流值。谢谢!