最近在研究用一节1.5V电池 给整个系统供电 总电流不大于0.1A 我起初想法是这样设计的‘1.5V 用TPS61222 稳定输出5V 然后通过极性反转电路 产生正负5V 来进行运放的供电 (为什么不用单电源 -。- 被单电源伤透了心 分析见后面)
现在出现的问题 用学生电源稳定供应1.5V 经过TPS61222 稳定升压至5V 结果带载就奔溃了 输出100mA的情况下 稳定5V的输出只有4.1V 如此差的负载调整率 我从3uh电感加到了470uh贴片电感 才勉强涨了 4.2v。
在此请教一下尊敬的各位员工 为什么输出会这样? 能否给出一个合理的解释 电流绝对是没有超出 datasheet 里面的电流MAX 是120-130ma 左右
如果这个电压都不稳定 单电源偏置就要GO DIE
希望各位能够给我解答一下谢谢