This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100-G1: BQ34Z100-G1: bqStudio中BQ34Z100-G1的参数配置问题

Part Number: BQ34Z100-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

在官方BQ34Z100PWR-G1 电池计量芯片数据手册内,表7-1 Data Flash Summary(Continued)内,Design Energy Scale 这一变量最大值为255,最小值为0,但是在7.3.6.5 Design Energy Scale 内描述为“Design Energy Scale is used to select the scale/unit of a set of data flash parameters. The value of Design Energy Scale can be between 1 and 10 only.
When using Design Energy Scale > 1, the value for each of the parameters in 表 7-15 must be adjusted to reflect the new units.”,这里要求Design Energy Scale 这一变量的范围为0-10;

Design Energy Scale这一变量的具体值范围是多少?这一变量的具体含义是什么?是不是需要搭配Design Energy 这一变量配置?Snipaste_2026-01-29_13-16-47.pngSnipaste_2026-01-29_13-17-16.png

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 设计能量会根据设计能量比例进行缩放。G1 中的能量比例与 R2 引擎中的“当前”比例相同。
    缩放由 3 个参数控制,即“当前缩放值”、“电压缩放值”和“能量缩放值”。这 3 个参数均用于为超出这些参数限制的参数输入值。例如,设计容量的最大值为 32767 毫安时,如果我正在使用的电池的容量超过这个值,我就可以使用“当前缩放值”因子。如果我正在使用的电池的实际容量为 90000 毫安时,我会将“当前缩放值”设为 3,然后输入 30000 作为设计容量。然后按照您的配置流程,将所有参数(以毫安/毫安时等单位)按“当前缩放值”因子(3)进行缩放。电压缩放值对所有参数(以毫伏/伏特等单位)的工作方式相同。能量缩放值对所有参数(以毫瓦/毫瓦时等单位)的工作方式也相同。
    设计容量 = [(单个电池的容量)*(并联电池数量)]/当前规模
    设计电压 = (单个电池的电压)/ 电压刻度值
    设计能量 = [(设计容量)*(设计电压)]/能量系数

  • 您好,您列举的三个值 “当前缩放值”“电压缩放值”“能量缩放值”分别对应bqStudio软件内的那个参数?

  •  Curr ScaleVolt Scale, and Energy Scale