BQ4050: 电池出现异常压差并触发VIMR保护

Part Number: BQ4050

HI 

TI 专家们,如下问题请紧急协助确认,谢谢!

我司使用了TI 的BQ4050设计了一款3S3P的三元锂电池保护方案,电芯采用的是LG的18650电芯,电芯总容量为9000mAh。电池包使用在一款室内使用的设备上,CC充电电流1.25A/2.15A,平均放电电流约0.4A,在投入市场半年左右开始批量出现VIMR保护(我们设定的VIMR保护条件是电流小于10mA,电芯电压大于3500mV,最大压差大于300mV),目前已出现了29pcs VIMR保护的电池包。

我们已经对这些电池包做了如下检查:

1、电池包外观无明显异常或损坏;

2、电池包焊接和组装无异常,BMS上无异物;

3、拆开电芯和BMS,测试电芯无异常漏电问题;

4、测试BMS无异常漏电问题,BMS功能均正常;

5、故障电池包,使用充放电仪在高温和低温环境做电池包循环老化测试,均为复现压差变大问题;

 

电池的gg文件和log记录如下附件所示:

PF保护电池gg文件和log文件比对-TI.xlsx 

 

如上,请协助确认一下问题可能的原因和下一步排查方向!

谢谢!

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 你好,问题中有附log和gg文档,是否确认收到?谢谢

  • 您好,

         您报告中的电池的最小电压为什么那么低,一些电池包显示为0V,这是不可能的。

         您确定这些电池包长时间使用不会受损吗?FG的ADC是不可能这样的。如果FG测出结果是0V,那么意味着电池正极端子和FG引脚之间的连接断开了。

          您对这些退回的电池包进行手动检查和探测了吗?

         我还看到这些电池包经常触发CUV。有些甚至超过200次。这种现象不正常。

          CUV阈值设为2900V,Min Cell 电压也设为2900V。

         GG是3000V应该是0%电量,这意味着它们放电比预期的还要多。

         这种情况只在进行温度测试时发生吗?

  • 新年好!

    1、请忽略log文件中电压为0的电池包,这个是因为客户没有及时反馈问题导致电池PF保护后被过放损坏了!可以参考PF Status中的数据,查看VIMR保护时的状态!

    2、对这些故障电池都做过手动检测和测试,未发现BMS或电芯异常:

    3、关于CUV次数问题,你应该看错了,gg文件中记录的CUV次数是0~9次,大部分是≤3次的,没有超过9次的记录;

    4、所有给你展示的数据均为电池在终端应用中记录的,非测试数据,VIMR保护也均在客户使用过程中发生的,不是在温度测试时!

    谢谢

  • 您好,

           我又仔细检查了一遍。看起来确实很大。

           

          请不要让电池低于他们的预期使用情况。电池可能会受损,并可能成为电池单体不平衡的一个因素。

  • 这些出问题的电池的使用并未超出电芯的最低电压要求(电芯要求电压不能低于2V,CUV设置的是3V,已经预留了足够的 余量),在使用过程中压差逐渐变大,并触发VIMR保护,但是实际均衡时间记录的并不高,请协助确认一下从BQ4050上还需要关注哪些可能的参数会导致压差越来越大?

  • 您好,

         方便提供原理图吗? VCx 电池使用 100Ω 还是 1kΩ 电阻?

    我们的电池均衡功能应该可以工作,但不应该导致像报告中那样的高不平衡。我仍然对您的电池组存有怀疑。我看到在电池组 14 中,电池 1 和电池 3 得到均衡,但电池 2 没有。日志确实显示电池 2 最终出现了不平衡。CB 算法优先处理电压最高的电池,并且不会处理相邻电池。在您的应用中,很可能电池均衡速度太慢以致无法均衡电池。也许可以减小连接到 VCx 引脚的电阻,或者增加外部电池均衡 FET 配置。

    您可尝试更改FG 配置,但我不确定影响可能是什么,可以尝试降低电池平衡阈值。默认情况下,这个值设置为 3.9V,但如果出现如此高的不平衡,那么可能希望在电池电压低于 3.9V 时开始平衡。

    日志没有告诉我太多关于导致电池不平衡的原因。我需要在 FG 充电期间的日志,在我们开始积累不平衡的时候。

    您有电池组可以尝试充电和放电吗?如果您能做到,那么我们可能可以捕捉到电池不平衡是否是由于电池平衡量的原因。

  • 您好,原理图如下所示!

    由于担心均衡产生的热量导致电池温差大,设计的均衡能力确实不是很高!

    下图是使用电池充放电仪测试100cycles的充放电过程的完整压差数据统计(1%~100%的压差数据):

    1、从图中可以看出前80cycles的压差很稳定,且最大压差均低于50mV;

    2、在80cycles左右时最大压差突然变大到150mV左右,然后又恢复了正常;

    3、在90cycles左右最大压差再次变大到200mV左右,此后电池的整体压差都在变大,最大压差也迅速到400mV以上,进而触发了VIMR保护;

    这个很奇怪,压差似乎是突然变大且失去控制的,而不是正常理解的缓慢变大的!请根据测试数据协助确认一下!谢谢!(测试数据较大,我尝试发给你参考)

    电池充放电测试数据.zip